Modo Forzar apagado

  • Transfiera el ATSE a la posición OFF (apagado) mediante una orden de parada de emergencia. Se cancelarán los modos de transferencia restantes, a excepción del control de maneta. No debe haber retardo.

  • Fuerce la salida una vez que desaparezca la señal.

  • Para ampliar esta función del TSE, es preciso utilizar accesorios por medio del modelo TPCDIO07.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?