Deslastrado y advertencia de disponibilidad

El deslastrado y la advertencia de disponibilidad es un módulo accesorio que se instala en el controlador TransferPacT Automatic y TransferPacT Active Automatic y que incluye las siguientes funciones:

  • Salida de deslastrado; se proporcionan 1 contacto seco NA y 1 contacto seco NC.

  • Advertencia disponible, se proporciona 1 contacto seco NA.

  • El indicador LED verde, ubicado en la parte superior del accesorio, indica el estado de la alimentación y la conexión correcta del accesorio.

  • Comunicación con la MCU principal en el ATSE.

  • Solo se permite instalar un deslastrado y advertencia de disponibilidad en un producto.

Restricción de deslastrado

Es posible que, en ocasiones, la alimentación alternativa (grupo electrógeno) no pueda permitirse todas las cargas. Una señal del controlador deslastrará algunas cargas no críticas.

El deslastrado enviará la señal después de activarse esta función.

Advertencia de disponibilidad de aplicaciones

Cuando el conmutador de transferencia no está en estado automático o se pierde la alimentación en dos fuentes, un contacto seco da la señal.

Una vez que se vuelva al estado automático o se recupere la alimentación, la señal se detendrá.

Bornes

Deslastrado: 1 NA + 1 NC

  • NO: LS1-LS4

  • NC: LS1-LS2

Cuando se inicia el deslastre de carga, se abre el terminal NC y se cierra el terminal NO.

Para la salida de estado: 1 NA

  • NO: AW1-AW2

Cuando se inicie la advertencia de disponibilidad, el terminal NO se cerrará.

Tipo de señal

Salida digital.

Rendimiento

Características eléctricas

Capacidad

Ui

300 V

Tensión máxima de salida

250 V CA, 50/60 Hz o 30 V CC

Corriente de salida máxima

5 A

Categoría de sobretensión

III

Grado de contaminación

3

Altitud

2000 m

Capacidad del cable para los bornes

La capacidad del cable para los bornes es de 0,05 a 2,6 mm2 (AWG 30 ~ 13).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?