Modo de transferencia de maneta

  • El modo de transferencia de maneta o manual se activa directamente desde el TSE. Desactiva la función de control del controlador excepto el estado de posición (salidas e indicadores LED), los indicadores LED de estado de la fuente y el indicador LED de alarma.

  • No hay operación para el deslastrado y el generador; se mantiene el estado anterior.

  • No hay salida de relé de alarma.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?