DOCA0214FR-04

Mode de transfert Poignée

  • Le mode de transfert manuel ou Poignée est activé directement sur le TSE. Il désactive la fonction de contrôle du contrôleur, sauf la position (sorties et voyants), les voyants d'état de la source et le voyant d'alarme.

  • Aucune action sur le délestage de charge et le générateur qui conservent leur état antérieur.

  • Pas de sortie relais d'alarme.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?