Principio de cliente-servidor de Modbus

Descripción general

El protocolo Modbus intercambia información mediante un mecanismo de solicitud-respuesta entre un cliente y un esclavo servidor. El principio cliente/servidor es un modelo de protocolo de comunicación en el cual un dispositivo (el cliente) controla uno o más dispositivos (el servidor). En una red Modbus estándar, hay un cliente y hasta 31 servidores.

Encontrará una descripción detallada del protocolo Modbus en www.modbus.org.

Características del principio cliente-servidor

El principio cliente-servidor presenta las siguientes características:

  • Solo se conecta a la red un cliente a la vez.

  • Solo el cliente puede iniciar la comunicación y enviar solicitudes a los servidores.

  • El cliente puede dirigirse a cada servidor de forma individual mediante su dirección específica o a todos los servidores simultáneamente mediante la dirección 0.

  • Los servidores solo pueden enviar respuestas al cliente.

  • Los servidores no pueden iniciar la comunicación, ya sea con el cliente o con otros servidores.

Modos de comunicación cliente-servidor

El protocolo Modbus puede intercambiar información mediante 2 modos de comunicación:

  • modo de unidifusión

  • modo de difusión

Modo de unidifusión

En el modo de unidifusión, el cliente se dirige a un servidor mediante la dirección específica del servidor. El servidor procesa la solicitud y, a continuación, responde al cliente.

1 Solicitud

2 Proceso

3 Respuesta

Modo de difusión

El cliente también puede dirigirse a todos los servidores mediante la dirección 0. Este tipo de intercambio se denomina difusión. Los servidores no responden a los mensajes de difusión.

Tiempo de respuesta

El tiempo de respuesta Tr es el tiempo que un servidor necesita para responder a una solicitud enviada por el cliente:

Valores con el protocolo Modbus:

  • Valor típico < 10 ms para el 90 % de los intercambios

  • Para los mensajes normales, el valor máximo de Tr es de unos 700 ms, por lo que se recomienda implementar un tiempo de espera de 1 segundo después de enviar una solicitud Modbus.

Intercambio de datos

El protocolo Modbus utiliza 2 tipos de datos:

  • Bit único

  • Registro (16 bits)

Cada registro tiene un número de registro. Cada tipo de datos (bit o registro) tiene una dirección de 16 bits.

Los mensajes intercambiados con el protocolo Modbus contienen la dirección de los datos que se van a procesar.

Registros y direcciones

La dirección del número de registro n es n-1. En las tablas que se detallan en las siguientes secciones de este documento se proporcionan los números de registro (en formato decimal) y sus correspondientes direcciones (en formato hexadecimal). Por ejemplo, la dirección del número de registro 12000 es 0x2EDF (11999).

Tramas

Todas las tramas intercambiadas con el protocolo Modbus RTU tienen un tamaño máximo de 256 bytes y están compuestas por 4 campos:

Campo

Definición

Tamaño

Descripción

1

número de servidor

1 byte

Destino de la solicitud

  • 0: difusión (todos los servidores involucrados)

  • 1-247: destino único

2

Códigos de función

Solo 1 byte

Consulte Funciones de Modbus

3

Datos

n registros

Datos de solicitud o respuesta

4

Comprobación

2 bytes

CRC16 (para comprobar errores de transmisión)

Configuración predeterminada

A continuación se muestra la configuración predeterminada de la comunicación Modbus.

Elemento

Ajuste

Velocidad de transmisión en baudios

19 200 bps

Datos

8 bits

Paridad

Par

Parada

2 bits

Dirección

1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?