Transición abierta

La transición abierta es un proceso de corte que se produce antes de la operación de transferencia. Se realiza intencionadamente para cortar la corriente de carga de una fuente antes de que llegue a la otra fuente, de manera que la carga no se alimente durante un tiempo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?