Rotación de fase

Campo

Descripción

Aplicaciones

Esta función permite supervisar la rotación de fases de la fuente opuesta a la fuente conectada. Para comprobar la rotación de fases, deben aplicarse ambas fuentes de tensión.

Protege contra daños en el equipo evitando la transferencia a una fuente que está desfasada. Esto sucede con nuevas instalaciones o a causa de los daños provocados por una tormenta o un nuevo cableado del generador (U-G).

NOTA: Solo la secuencia A-B-C es correcta, por lo que la secuencia C-B-A es incorrecta.

Esta función solo está disponible para TransferPacT Active Automatic.

Valor predeterminado

Esta función se puede activar o desactivar. De forma predeterminada, está activada.

Criterios de detección

Cuando la fuente de alimentación es normal, deben comprobarse las diferencias de ángulo de fase (fase A - fase B/fase B - fase A). Este debe ser de 120°/240°±5° y, si la secuencia es C-B-A, es incorrecta.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?