Umbral

Descripción

Ajustes

% de ajuste predeterminado  
del valor nominal

Rango de ajuste
incrementos de un 1 %

Nota

Tensión de fuente normal

Caída por subtensión

85 %

70 %-95 %

Incremento de un 1 %

Retorno por subtensión

90 %

85 %-100 %

Incremento de un 1 %

Caída por sobretensión

110 %

105 %-135 %

Incremento de un 1 %

Retorno por sobretensión

105 %

100 %-115 %

Incremento de un 1 %

Diferencial mínimo entre caída y retorno

2 %

--

 

Tensión de fuente alternativa

Caída por subtensión

85 %

70 %-95 %

Incremento de un 1 %

Retorno por subtensión

90 %

85 %-100 %

Incremento de un 1 %

Caída por sobretensión

110 %

105 %-135 %

Incremento de un 1 %

Retorno por sobretensión

105 %

100 %-115 %

Incremento de un 1 %

Diferencial mínimo entre caída y retorno

2 %

--

 

Frecuencia de fuente normal

Transferencia por subfrecuencia

96 %

80 %-98 %

Incremento de un 0,5 %

Retorno por subfrecuencia

97 %

85 %-100 %

Incremento de un 0,5 %

Transferencia por sobrefrecuencia

102 %

101 %-120 %

Incremento de un 0,5 %

Retorno por sobrefrecuencia

101 %

100 %-115 %

Incremento de un 0,5 %

Diferencial mínimo entre caída y retorno

0,50 %

--

 

Frecuencia de fuente alternativa

Transferencia por subfrecuencia

96 %

80 %-98 %

Incremento de un 0,5 %

Retorno por subfrecuencia

97 %

85 %-100 %

Incremento de un 0,5 %

Transferencia por sobrefrecuencia

102 %

101 %-120 %

Incremento de un 0,5 %

Retorno por sobrefrecuencia

101 %

100 %-115 %

Incremento de un 0,5 %

Diferencial mínimo entre caída y retorno

0,50 %

--

 

Desequilibrio de tensión

 

El valor predeterminado está desactivado

2 %-30 %

 

Rotación de fase

 

habilitado

 

 

Conexión errónea del neutro

 

habilitado

 

 

Neutro perdido

 

deshabilitado

 

tasa de desequilibrio

La precisión de la detección de tensión es del 1 %.

La precisión de la detección de frecuencia es del 0,1 %.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?