Descripción general

La función de control de comunicación permite a TSE transferir o probar las comunicaciones Modbus. El interruptor puede negarse a responder si la acción puede dañar el sistema de conducción. Tampoco se puede transferir a una fuente no disponible.

La función de control de comunicación puede habilitarse/deshabilitarse a través de la HMI automática activa (solo disponible para el equipo de conmutación de transferencia TransferPacT Active Automatic).

Para utilizar el control de comunicación correctamente, debe haber instalado y activado al menos un módulo Modbus.

NOTA: El control de comunicación está desactivado de forma predeterminada. Siga las instrucciones que se indican a continuación para habilitar el control de comunicaciones.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?