Transferencia por comunicaciones

Descripción general de la lógica de transferencia

La transferencia por comunicaciones admite los cuatro comandos siguientes:

  • De Com a fuente normal

  • De Com a fuente alternativa

  • De Com a OFF

  • De Com a salida

El comando se envía mediante PC - Modbus. De Com a N/A es equivalente al modo de transferencia voluntaria en el resultado de la transferencia. De Com a OFF es equivalente al control local a off en el modo de control local, pero diferente del modo Forzar apagado. El ATSE se transferirá a apagado después de recibir el comando sin ningún retardo.

Cuando hay más de un módulo Modbus instalado, el ATSE solo responde al módulo que envíe primero el comando. No responderá a ningún comando de otros módulos hasta que el primer módulo envíe el comando de salida.

Salida del modo de control de comunicación

Existen tres formas de salir del modo de control de comunicación:

  • El dispositivo maestro Modbus envía un comando de salida al módulo Modbus activo instalado en el ATSE.

  • Desactive la transferencia por comunicaciones desde la HMI automática activa.

  • El módulo Modbus activo está offline.

Lógica de transferencia de comunicación a A (aplicación U-U)

T11 es un retardo interno fijo.

Lógica de transferencia de comunicación a N (aplicación U-U)

T11 es un retardo interno fijo.

Lógica de transferencia de comunicación a A (aplicación U-G)

T11 es un retardo interno fijo.

Lógica de transferencia de comunicación a N (aplicación U-G)

T11 es un retardo interno fijo.

Lógica de transferencia de comunicación a OFF

De Com a OFF es equivalente al control local a off en el modo de control local, pero diferente del modo Forzar apagado. El ATSE se transferirá a apagado después de recibir el comando sin ningún retardo. Para obtener más información, consulte Modo de control local.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?