PowerTag

El PowerTag se puede montar en lado de carga del equipo de conmutación de transferencia TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100-250 A de 4 polos.

Para instalar PowerTag M250 en el equipo de conmutación de transferencia, consulte la hoja de instrucciones QGH46820.

Conmutador

Número de polos

PowerTag

Bastidor 250: 100–250 A

4P

LV434021

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?