Accesorios para conexiones de alimentación

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
Asegúrese de preparar los cables con la longitud de pelado correcta especificada en esta sección.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA
Peligro de incendio
  • Utilice solo el cableado de sección transversal que se especifica en el equipo. Siga los requisitos de cableado que se indican.
  • Apriete las conexiones al par de apriete especificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

La conectividad eléctrica de la conmutación de transferencia se puede mejorar mediante el uso de accesorios de conexión eléctrica. Para la conexión de accesorios del equipo de conmutación de transferencia TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100– 250, 320– 630, and 800 A, consulte la tabla en Reglas de aislamiento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?