DOCA0214FR-04

Accessoires de raccordement électrique

DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D’EXPLOSION OU D’ÉCLAIR D’ARC ÉLECTRIQUE
Les câbles doivent être préparés avec la longueur de dénudage correcte spécifiée dans cette section.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENT
Risque d'incendie
  • Utilisez exclusivement des câbles électriques de la section spécifiée pour cet équipement et respectez les exigences indiquées en matière de câblage.
  • Serrez les connexions en respectant la valeur de couple spécifiée.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

La connectivité électrique du commutateur de transfert peut être améliorée à l'aide d'accessoires de connexion électrique. Pour le raccordement des accessoires sur les équipements de commutation de transfert TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100-250, 320-630 et 800 A, reportez-vous au tableau de la section Règles d’isolement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?