Prueba por comunicación

La prueba por comunicación admite los tres comandos siguientes:

  • Prueba con carga

  • Prueba sin carga

  • Salida de prueba

Cuando hay más de un módulo Modbus instalado, el ATSE solo responde al módulo que envíe primero el comando. No responderá a ningún comando de otros módulos hasta que el primer módulo envíe el comando Salida de prueba.

Cuando la prueba está en curso, ATSE ignora cualquier otra señal del módulo DI o HMI automático activo (TPCDIO07).

El funcionamiento de Prueba por comunicación es equivalente al de Modo de prueba. Para obtener más información, consulte Modo de prueba

Detener prueba por comunicación

Hay tres formas de detener la prueba:

  • El dispositivo maestro Modbus envía el comando Salida de prueba al módulo Modbus activo instalado en ATSE.

  • Desactivar Prueba por comunicación desde la HMI automática activa.

  • El módulo Modbus activo está offline.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?