Diagrama de cableado para los contactos auxiliares en la posición de origen

TPSAUX32/ TPSAUX43/ TPSAUX71 (instalado en el lado izquierdo)

El ATSE está cerrado en SI:

  • F11-F14 está cerrado

  • F11-F12 está abierto

El ATSE está cerrado en SII:

  • F21-F24 está cerrado

  • F21-F22 está abierto

El ATSE está en la posición OFF:

  • F11-F12 y F21-F22 están cerrados.

  • F11-F14 y F21-F24 están abiertos.

TPSAUX71 (instalado en el lado derecho)

El ATSE está cerrado en SI:

  • F21-F24 está cerrado

  • F21-F22 está abierto

El ATSE está cerrado en SII:

  • F11-F14 está cerrado

  • F11-F12 está abierto

El ATSE está en la posición OFF:

  • F21-F22 y F11-F12 están cerrados

  • F21-F24 y F11-F14 están abiertos

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?