Transferencia remota

La transferencia remota es una función fija para TransferPacT Remote con las siguientes funciones:

  • La transferencia remota es una entrada activa. Puede transferir el TRSE a la fuente I o la fuente II o la posición de apagado según las señales de entrada. No hay retardo de tiempo ni detección de fuente para la transferencia remota.

  • El cliente debe dar una señal de flanco ascendente y conservar la señal durante no menos de 200 ms para iniciar la transferencia remota.

Cableado eléctrico

Terminales

La función de transferencia remota consta de 4 terminales, como se muestra a continuación:

  • R0-R1: remoto a SI

  • R0-R2: remoto a SII

  • R0-R3: remoto a desactivado

Tipo de señal

  • Entrada digital con contacto seco.

  • Se necesita una entrada de más de 200 ms para iniciar el control remoto.

Capacidad del cable para los bornes

La capacidad del cable para los bornes es de 0,5 - 2,5 mm 2 (AWG 24 ~ 12).

Longitud máxima del cable: 10 m

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?