远程切换

远程切换是 TransferPacT Remote 的一项固定功能,它具体包含以下功能:

  • 远程切换是一个活动输入。它可以根据输入信号将 TSE 切换到电源 I 或电源 II 或者 OFF 位置。切换没有时间延迟和电源检测。

  • 客户应发出上升沿信号,并将此信号保留不少于 200 毫秒,以便启动远程切换。

电气接线

端子

远程切换功能有 4 个端子,如下所示:

  • R0-R1:远程切换至 SI

  • R0-R2:远程切换至 SII

  • R0-R3:远程切换至 OFF

信号类型

  • 带干触点的数字量输入。

  • 需要超过 200 毫秒的输入才能启动远程控制。

端子的电缆容量

端子的电缆容量为 0.5-2.5 mm2 (AWG 24 ~ 12)。

最大电缆长度 :10 m

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?