LED de diagrama de una línea

Indicación LED

Estado

Descripción

Sin energía, alimentación del ATSE desactivada

Actualización del ATSE en curso o modo de prueba

El ATSE está funcionando con normalidad, listo para transferirse.

El ATSE se está ejecutando en modo automático.

El ATSE permanecerá en modo No automático y no se transferirá automáticamente en caso de fallo de fuente.

Ninguna alarma

La alarma está activa.

SI

Sin fuente I

Fuente I fuera de rango

Fuente I presente y dentro del rango

SII

Sin fuente II

Fuente II fuera de rango

Fuente II presente y dentro del rango

La fuente I está abierta (no conectada).

Se está ejecutando el retardo para la transferencia.

La fuente I está cerrada (conectada).

La fuente II está abierta (no conectada).

Se está ejecutando el retardo para la transferencia.

La fuente II está cerrada (conectada).

Indicación de LED

Estado

Descripción

Ambas fuentes están fuera de rango o el equipo de conmutación de transferencia está en modo manual/de bloqueo

Cualquiera de las dos fuentes se encuentra en el rango y el equipo de conmutación de transferencia está en modo RUN

Sin alarma

La alarma está activa (fallo de transferencia, error de posición de contacto del equipo de conmutación de transferencia, error interno)

NOTA: El indicador LED del equipo y la HMI externa se muestran a modo de referencia. En caso de contradicción entre el indicador LED y el indicador de posición en el ATSE, prevalece este último.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?