阈值

描述

设置

缺省设置 
(标称值百分比)

调整范围
(增量为 1%)

备注

正常电源电压

欠压释放

85%

70%-95%

步长 1%

欠压吸合

90%

85%-100%

步长 1%

过压释放

110%

105%-135%

步长 1%

过压吸合

105%

100%-115%

步长 1%

释放值与吸合值之间的最小差

2%

--

 

备用电源电压

欠压释放

85%

70%-95%

步长 1%

欠压吸合

90%

85%-100%

步长 1%

过压释放

110%

105%-135%

步长 1%

过压吸合

105%

100%-115%

步长 1%

释放值与吸合值之间的最小差

2%

--

 

正常电源频率

欠频释放

96%

80%-98%

步长 0.5%

欠频吸合

97%

85%-100%

步长 0.5%

过频释放

102%

101%-120%

步长 0.5%

过频吸合

101%

100%-115%

步长 0.5%

释放值与吸合值之间的最小差

0.50%

--

 

备用电源频率

欠频释放

96%

80%-98%

步长 0.5%

欠频吸合

97%

85%-100%

步长 0.5%

过频释放

102%

101%-120%

步长 0.5%

过频吸合

101%

100%-115%

步长 0.5%

释放值与吸合值之间的最小差

0.50%

--

 

电压不平衡

 

缺省为禁用状态

2%-30%

 

相位旋转

 

已启用

 

 

中性线连接错误

 

已启用

 

 

中性线丢失

 

已禁用

 

不平衡率

电压传感精度为 1%。

频率传感精度为 0.1%。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?