Wi-Fi 模式连接—基本智能网关

AP 模式 (Wi-Fi) 用于通过无线 (Wi-Fi) 而非以太网调试基本智能网关。在调试基本智能网关时,可能出现以太网调试模式不可用的情况。例如,路由器位置不可用或调试路由器尚不可用的新家庭,因此安装者可以选择 AP 模式。
先决条件:
  • 基本智能网关支持 Wi-Fi 模式。要更新最新固件,将智能网关连接到以太网(参见 以太网模式连接 — Wiser网关 )。

  • 要按 AP 模式调试基本智能网关,用户必须在应用程序中拥有帐户。有关创建用户帐号的详细信息,请参阅 创建帐户

  • 手机/平板电脑中的Wi-Fi必须处于活动状态。

  • Wi-Fi路由器、基本集线器和手机/平板电脑必须尽可能靠近。

  1. 登录 App。
  2. (参见 A、B)选择智能网关 网关所在的家庭 (A),然后点击 + 图标 (B) 或添加设备

  3. 在“添加设备”页面上,点击手动添加(参见 C)。然后在列出的设备下选择基本智能网关Wiser 智能网关
    注: 请勿点击自动扫描,因为在Wi-Fi模式下,基本智能网关在自动扫描下不可见。
    注: 设备列表因国家/地区而异。
    注: 以下截屏中的设备图像仅用于说明。App 中实际显示的界面会因您所在国家/地区的设备而异。

  4. 选择基本智能网关后,您将收到选择调试基本智能网关模式的选项。选择使用 WiFi 连接进行调试(参见 D)。

  5. 进入使用 WiFi 连接页面时,单击准备配置(参见 E)。

       
  6. 此时将显示有关如何配对设备的动画。按照步骤完成配对,点击确认互联网 LED 闪烁(参见 F),然后点击开始配置(参见 G)。系统随后将提示您进入显示可用 Wi-Fi 网络的页面。输入 Wi-Fi 密码,然后点击下一步

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?