Wi-Fi 网络要求

Wiser 系统需要 Wi-Fi 以及互联网接入。Wi-Fi 网络路由器必须满足系统工作的某些要求。
注: Wiser 系统仅支持 2.4 GHz Wi-Fi 网络。

路由器要求

Wi-Fi 路由器必须符合以下要求:

  • 路由器应具有集成的防火墙。

  • 所有设备都应位于路由器防火墙后。

  • 路由器必须支持安全协议 WPA2 或更高版本。

Wi-Fi 不可用

在新家中安装设备时,可能出现没有 Wi-Fi 的情况。在这种情况下,建议在调试期间使用其他移动设备建立 Wi-Fi 热点。

注: 在这种情况下,建议在调试期间使用带 4G SIM 的 袖珍 Wi-Fi 模块来建立 Wi-Fi 热点。或者,可以使用另一部手机作为热点。
之后,设置热点,按照 Wi-Fi模式连接 — 集线器 操作。
注: 调试完成后,如果 Wi-Fi 不可用,系统可以通过开关进行物理操作。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?