Wi-Fi模式连接 — 集线器

Wi-Fi模式用于连接 集线器 通过无线方式。可能存在以太网连接不可用于安装的情况 集线器 . 例如,路由器位置或安装在一个路由器尚不可用的新家庭中,因此,安装程序可以选择Wi-Fi模式。
先决条件:
  • 支持Wi-Fi,在 集线器 . 日期代码必须为 2037,且晚于开箱日期。要更新最新固件,请将 集线器 到以太网(参见 以太网模式连接 — Wiser网关 )。

  • 安装 集线器 在Wi-Fi模式下,用户必须在App中拥有帐户。有关创建用户帐号的详细信息,请参阅 创建帐户

  • 手机中的Wi-Fi/平板电脑 必须处于活动状态。

  • Wi-Fi路由器 集线器 和手机/平板电脑 必须尽可能靠近。

  • 根据的日期代码,满足以下规范 集线器

  1. 登录 App。
  2. 选择 集线器 位置(A),然后点击 + 图标(B)或 添加设备.

  3. 添加设备 页面,点击 手动添加 (C)。然后选择 集线器 在列出的设备下。
    注:
    • 不点击 自动扫描 作为 集线器

      在Wi-Fi模式下不可见 自动扫描
    • 设备列表因国家/地区而异。

    • 以下截屏中的设备图像仅用于说明。App 中实际显示的界面会因您所在国家/地区的设备而异。

    .

  4. 在选择 集线器,您将收到用于选择安装模式的选项 集线器. 选择Wi-Fi模式进行安装(D)。

  5. 分接头 Confirm 当您收到 通知 (E)。

  6. 单击 下一个 (F)当您到达 如何准备 页面时)。

       
  7. 此时将显示有关如何配对设备的动画。按照以下步骤完成配对,然后点击 确认AP LED闪烁 (G)并点击 下一个 (H)。系统随后将提示您进入显示可用 Wi-Fi 网络的页面。输入Wi-Fi密码(I)并点击 下一个 (J)。
    注: 使用顶针工具(如动画中所示)短按“R”按钮以启用 集线器 Wi-Fi模式。配对窗口持续显示 3 分钟(日期代码为 2037 或以上时)。如果是其他版本,配对窗口将持续显示 10 分钟。

  8. 与成功建立Wi-Fi连接后, 集线器(K),将使用Wi-Fi名称创建热点网络 WiserGW_XXXXXX (I)。分接头 转到连接 (L)。
    然后,系统会提示您进入电话设置页面,该页面将请求您批准连接到Wi-Fi网络。点击 WiserGW_XXXXXX 连接到 Wi-Fi。建议前往手机设置,检查 Wi-Fi 网络是否为 WiserGW,然后尝试连接。
    注:
    • Wi-Fi 网络 (WiserGW_XXXXXX) 的后 6 位数表示设备背面标记的以太网 MAC 地址。

    • Wi-Fi 网络 — WiserGW_XXXXXX 的默认密码是 wisersmarthome

  9. 成功将手机连接到 Wi-Fi 后,返回到 App。连接完成后,Wi-Fi模式安装即完成。点击完成结束调试。
    注: 如果安装是在新家庭中完成,并且还没有路由器(例如,使用袖珍Wi-Fi 4G模块),请参阅步骤 加入家庭 安装完成后。
    注: 如果在没有Wi-Fi的新家里进行了安装(请参阅中的“Wi-Fi不可用”) Wi-Fi 网络要求)。确保遵循转移住房所有权的步骤(参见 转让家庭所有权)安装完成。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?