DUG_Adapter_LK-01

Indstilling af engangstimer

Engangstimeren ændrer den eksisterende status for stikket, når den valgte timervarighed er overskredet. Med Wiser-appen kan du indstille den midlertidige timer til at tænde/slukke for stikket.
Sådan indstilles timeren:
  1. Tryk på siden HjemAlle enheder > Adapter.
  2. Tryk for at vise den indstillede periode.
  3. Vælg Indstil periode (A) i rullemenuen, og tryk på Bekræft.
    BEMÆRK:
    • Optionen Tilpasset periode gør det muligt at indstille timervarigheden i op til 5 timer.

    • Timerens nedtælling opdateres for hver 30 sekunder.

    • Hvis Permanent timer er slået til, er engangstimeren deaktiveret.

  4. Tryk på for at slukke for timeren, før timervarigheden er forbi.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?