DUG_Wiser IPC_Indoor_LK-01

Konfiguration af grundlæggende funktionsindstillinger

Med Wiser -appen kan du konfigurere følgende funktioner:

Vip skærm

Aktivering af Vip skærm vender skærmen på hovedet i live-visningen på kontrolpanelet.

Sådan aktiveres vipning af skærmen:

  1. Tryk på Alle enheder > IP kamera indendørs på siden Hjem.

  2. Tryk på , og tryk på Indstillinger > Indstillinger for basisfunktioner.

  3. Tryk på omskifterkontakten (A) for at aktivere Vip skærm.

Tidsstempel (vandmærke)

Aktivering Tidsstempel (vandmærke) viser dato og klokkeslæt i live-visningen i kontrolpanelet.

Sådan aktiveres tidsvandmærket:

  1. Tryk på Alle enheder > IP kamera indendørs på siden Hjem.

  2. Tryk på og tryk på Indstillinger > Indstillinger for basisfunktioner.

  3. Tryk på omskifterkontakten (B) for at aktivere Tidsstempel (vandmærke).

Samtaletilstand

I samtaletilstand kan du foretage envejs- eller tovejskommunikation med modtageren.

Tryk på Samtaletilstand (C), og vælg en af følgende indstillinger:

Envejskommunikation: Tryk og hold nede for at sende en talebesked, den anden part kan modtage den og derefter besvare den med en talebesked.

Tovejssamtaleanlæg: Du og den anden part kan tale på samme tid.

Kalibrering af kamera

Du kan bruge kamerakalibreringsfunktionen til at kontrollere, om kameraet dækker en bredere vinkel i visningen.

Tryk på Kalibrering af kamera (D), og bekræft kalibreringsprocessen.

BEMÆRK: IP-kameraet tænder automatisk under processen. Det kan vare 25 sekunder at udføre kalibreringen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?