DUG_Wiser IPC_Indoor_LK-01

Oprettelse af et scenarie

Med et scenarie kan du gruppere flere handlinger, der normalt udføres sammen. Med Wiser -appen kan du oprette scenarier baseret på dine behov (f.eks. filmaften).
Sådan oprettes et scenarie:
  1. På siden Hjem trykkes på .
  2. Gå til Scenarie > + for at oprette et scenarie.
  3. Tryk på Redigér navn, indtast navnet på scenariet (A), og tryk på Gem.
    TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der bedst repræsenterer dit scenarie, ved at trykke på .
  4. Tryk på Tilføj opgave (B) i afsnittet Handling for at åbne rullemenuen.
  5. I menuen Tilføj opgave kan du udføre en af eller alle følgende handlinger (C):
    • Kør enheden: Vælg de enheder, som du ønsker i scenariet.
    • Vælg automatisering: Vælg den automatisering, som du vil aktivere eller deaktivere. Se Automatisering for yderligere oplysninger.
    • Forsinkelse: Indstil forsinkelsestiden.
    BEMÆRK: Du kan tilføje en eller flere handlinger ved hjælp af .
  6. Tryk på Kør enheden > IP kamera indendørs for at vælge en af eller alle de funktioner, der skal tilføjes i scenariet:
    • Privat tilstand: Tænd/sluk for den private tilstand (D).
    • Optagelse: Tænd/sluk for optagelsen (E).
    • Tilstand: Vælg optagelsestypen (F).
    • Automatisk patruljeringskontakt: Tænd/sluk for patruljeringstilstand (G).

  7. Tryk Gem, når alle handlingerne er indstillet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?