DUG_Multiwire Puck Dimmer_LK-02

Fejlfinding

Symptom

Løsning

Lysdæmpning ikke mulig.

  • Reducér/forøg belastningen.

  • Lad puck køle af, hvis det er overophedet.

  • Skift belastningen (hvis belastningen er inkompatibel med puck).

Tænding ikke mulig.

  • Lad puck køle af, hvis det er overophedet.

  • Reducér belastningen.

  • Skift belastningen.

  • Kontrollér ledningsføringen mellem trykknappen puck.

Flimren ved minimum lysniveau.

  • Forøg den min. lysstyrke (hvis flimren stadig fortsætter, skal du installere et belastningskompensationsmodul, CCT90501).

  • Skift belastningen (hvis minimumslysstyrken er utilstrækkelig).

  • Indstil RL LED-tilstanden (det tilrådes at bruge 10 % af den nominelle belastning for at undgå overophedning af puck).

Flimren ved maks. lysstyrke.

  • Reducér den maksimale lysstyrke.

  • Skift belastningen.

Flimren ved normal lysstyrke

  • Skift belastningen.

  • Indstil RL LED-tilstanden (det tilrådes at bruge 10 % af den nominelle belastning for at undgå overophedning af puck).

Kun minimal dæmpningsevne

  • Skift dæmpningsområde.

  • Indstil RL LED-tilstanden (det tilrådes at bruge 10 % af den nominelle belastning for at undgå overophedning af puck).

  • Skift belastningen (hvis belastningen er inkompatibel med puck).

Enheden er ikke klar til parring, når enheden er fjernet fra appen.

Nulstil til standardindstillingerne fra fabrikken, se Nulstilling af enheden manuelt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?