DUG_Multiwire Puck Dimmer_LK-02

Justering af lysstyrken på lysdæmper

Du kan indstille min./maks. lysstyrken for lysdæmperen.

VIGTIG: Indstil kun lysdæmperens min./maks.-lysstyrke efter parring af den med den trådløse kontakt. Se Parring af trådløs kontakt med Multiwire puck lysdæmper.

Tryk på den venstre mekaniske trykknap, og hold den trykket ind i 15 sek.

Lysdæmperens lysdiode blinker grønt, og den tilsluttede belastning blinker, indtil indstillingstilstanden er bekræftet.

Se følgende afsnit indstillinger af min. og maks. lysstyrke.

BEMÆRK: Nogle lamper har et udgangspunkt. Når du tænder for pæren ved en lav lysstyrke, bliver den hurtigt meget lys og skifter derefter automatisk tilbage til den lavere lysstyrke. Dette er lampens funktionsmåde, og lysdæmperen kan ikke ændre den.

Justering af min. lysstyrke:

  1. Tryk kortvarigt på den venstre mekaniske trykknap 2 gange, når du er i indstillingstilstanden for lysstyrken.

    Lyset når det minimale lysstyrkeniveau.

  2. Tryk på den venstre mekaniske trykknap i længere tid for at indstille den minimale lysstyrke efter eget valg.

    TIP: Hvis du slipper trykknappen og derefter trykker længe på den igen, indstiller den lysstyrken i den modsatte retning af den tidligere dæmpning (enten mørkere eller lysere afhængigt af den tidligere dæmpningsretning).

  3. Vent på timeout i 30 sek., eller tryk kortvarigt 2 gange på den venstre mekaniske trykknap for at bekræfte indstillingerne.

    Lyset blinker nogle få gange, hvilket angiver, at indstillingen er gemt.

Justering af maks. lysstyrke:

  1. Tryk kortvarigt på den venstre mekaniske trykknap 4 gange, når du er i indstillingstilstanden for lysstyrken.

    Lyset når det aktuelt maksimale lysstyrkeniveau.

  2. Tryk på den venstre mekaniske trykknap i længere tid for at indstille den maksimale lysstyrke efter eget valg.

    TIP: Hvis du slipper trykknappen og derefter trykker længe på den igen, indstiller den lysstyrken i den modsatte retning af den tidligere dæmpning (enten mørkere eller lysere afhængigt af den tidligere dæmpningsretning).

  3. Vent på timeout i 30 sek., eller tryk kortvarigt 2 gange på den venstre mekaniske trykknap for at bekræfte indstillingerne.

    Lyset blinker nogle få gange, hvilket angiver, at indstillingen er gemt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?