DUG_ITRV_LK-01

Brug af boost-tilstand

Ved hjælp af boost-funktionen øges setpunktet med 2 ºC fra den nuværende rumtemperatur.
Sådan bruges boost-funktionen:
  1. Tryk på siden HjemAlle enheder > Radiatortermostat.
  2. Vælg på siden med enhedsstyringspanelet .
  3. Vælg Boost-varighed (A) i rullemenuen, og tryk på Bekræft.
    BEMÆRK:
    • Boost-varigheden er som standard indstillet til 1 time.

    • Skydereguleringen kan bruges i boost-tilstanden.

    • Boost-tilstanden stoppes automatisk, når boost-varigheden er afsluttet.

    • Hvis den aktuelle temperatur er 28,5 ºC - 29,5 ºC, indstiller boost-funktionen temperaturen på den maksimale temperatur (30 ºC).

  4. Gå tilbage til kontrolpanelsiden, og tryk på for at slukke for boost-indstillingen manuelt.
  5. Tryk på Fra (B) i rullemenuen, og tryk på Bekræft.
    BEMÆRK: Boost-tilstanden annuleres, hvis du manuelt justerer enhedens setpunkt eller ændrer temperaturen via appens skyderegulering under den nuværende temperatur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?