DUG_ITRV_LK-01

Lysdiode-indikatorer

Normal anvendelse

Stat

Brugerinteraktion

+ lysdiode

Midterste lysdiode

– lysdiode

Varighed

Forøg

Drej låget i retningen +

   

Konstant i 5 sekunder

Reducér

Drej låget i retningen -

   

Konstant i 5 sekunder

Hovedkalibrering

Stat

Brugerinteraktion

+ lysdiode

Midterste lysdiode

– lysdiode

Varighed

Opstart

Sæt batterierne i

Enkelt hurtigt blink

Åbning af ventilen

Automatisk ved isætning af batterier ELLER drej og hold låget i retning + i 8 sekunder (for at udskifte batterier)

   

Konstant, indtil ventilen er åben

Klar til parring

Termostaten er klar til installation, når ventilen er helt åben (se ovenfor)

Rød og blå: blinker i op til 5 minutter

Orange konstant = ikke forbundet | Grøn konstant = forbundet

Lukning af ventilen

Drej og hold låget i retningen – i 2 sekunder

   

Konstant, indtil ventilen er lukket

Deltagelse

Drej og hold låget i retningen + i 3 sekunder

   

Pulserer i op til 2 minutter

Vellykket deltagelse

Parringsprocessen starter

   

Konstant i 5 sekunder

Deltagelse mislykkedes

Hvis der ikke findes et netværk efter 2 minutter

   

Blinker i 5 sekunder

Status for fejlregistrering

Stat

Brugerinteraktion

+ lysdiode

Midterste lysdiode

– lysdiode

Varighed

Lavt batteriniveau

     

Konstant i 1 sekund (gentages hver time)

Kritisk batteriniveau

     

Blinker konstant i 5 sekunder (gentages hvert minut)

Intet signal/netværk

     

Konstant med efterlysning efter 2 sekunder.

BEMÆRK: I dette tilfælde er termostaten ikke tilsluttet Wiser systemet og skal enten tilmelde sig gatewayen eller geninstalleres.

Drej låget i retningen “–” for at starte en forøgelse

   

Blinker konstant i 5 sekunder (gentaget)

Drej låget i retningen “+” for at starte en forøgelse

   

Blinker konstant i 5 sekunder (gentaget)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?