DUG_Wiser trådløs lofts-PIR_LK-00

Indstilling af lux

Med Wiser-appen kan du definere tærskelværdien for lux-områder (f.eks. meget mørk, mørk, lys og meget lys) for miljøet. Dette forhindrer, at der opstår en falsk alarm på grund af ændringer i lysstyrken.
Sådan indstilles værdien for lux-området:
  1. Tryk på Alle enheder > Bevægelsessensor på siden Hjem.
  2. Tryk på Indstillinger på siden med enhedens kontrolpanel.
  3. Tryk på et af følgende Lux-områder, og træk i skyderen for at definere dens tærskelværdi, og tryk på Gem:
    • Meget mørkt niveau - Lux-værdien varierer fra 1 lux til 100 lux
    • Mørkt niveau - Lux-niveauet varierer fra 6 lux til 300 lux
    • Lyst niveau - Lux-niveau varierer fra 101 lux til 2000 lux
    BEMÆRK: Den aktuelle Lux-værdi er det aktuelle lysniveau i miljøet, som sensoren kan måle.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?