DUG_Wiser trådløs lofts-PIR_LK-00

Eksempel på en automatisering

Denne demonstration viser dig, hvordan du opretter en automatisering, der tænder lyset med 50 % lysstyrkeniveau, når der registreres en bevægelse.
BEMÆRK: Lysdæmperen slukkes ikke automatisk, når sensoren sender meddelelsen "Ikke optaget". Du skal oprette en ny automatisering for at slukke lysdæmperen, når der ikke er bevægelse.
  1. Gå til Automatisering > + for at oprette en automatisering.
  2. Tryk på Redigér navn , indtast navnet på automatisering (A), og tryk på Gem.
    TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer din automatisering, ved at trykke på .
  3. Tryk på Tilføj betingelse > Når enhedens status ændres > Bevægelsessensor.
  4. Tryk på Bevægelsesstatus > Ikke optaget (A).

  5. Tryk på Tilføj opgave > Kør enheden > .
  6. Tryk på Lysstyrke (B), justér lysstyrken til 50 %, og tryk på Gem.
    TIP: Indstilling af lysstyrkeniveauet tænder lyset, når automatiseringen udløses. Du behøver ikke tilføje en opgave for at tænde lysdæmperen separat.

  7. Tryk på Næste.
  8. Tryk på siden Indstillinger for automatiseringerGem.

    Når automatiseringen er gemt, vises det på fanen Automatiseringer. Du kan trykke på omskifteren på automatiseringen for at gøre det aktivt/inaktivt.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?