DUG_Micro Module Shades Control_LK-00

Kalibrering

Jalousistyringen leveres i ikke-kalibreret tilstand. Hver jalousimotor varierer med hensyn til hastigheden, som de åbner og lukker med (fra kant til kant). Derfor skal åbnings-/lukketiden for jalousien fastlægges i appen.
BEMÆRK:
  • Før du bruger denne enhed første gang, skal den kalibreres, eller du kan justere dens varighed manuelt.

  • Brug ikke jalousien manuelt eller på appen under kalibreringen for at undgå afbrydelser.

Kalibrering af jalousi


Manuel kalibrering af kørselstiden:

  1. Tryk på Indstillinger > Åbn/luk-varighedpå siden med enhedens kontrolpanel.

  2. På slide-up-menuen kan du indstille kørselstiden manuelt med knappen +/- eller med skydereguleringen (A) og derefter trykke på Bekræft.

    BEMÆRK: For at bestemme standardkørselstiden skal du registrere den tid, det tager at åbne/lukke jalousien fuldstændigt (fra kant til kant).


Kalibrering af kørselstiden med app:
  1. Tryk på Kalibrering (B) i Indstillinger > Åbn/luk-varighed.

  2. Vælg kalibreringsstartpunktet (C) på slide-up-menuen:
    Start fra toppen: Jalousien kører fra top til bund (lukning).
    Start fra bunden: Jalousien kører fra bund til top (åbning).

  3. Vent, indtil jalousien når sit startpunkt, og tryk derefter på Start.

  4. Tryk på Udført (D), når jalousien når den anden ende.


    Appen viser status for kalibreringen.
  5. Tryk på Hældningskalibrering på pop-up-vinduet for Kalibrering af jalousilamel, når processen er afsluttet.

Kalibrering af lamellernes hældningsvinkel

Kalibrering af lamellernes hældningsvinkel:

  1. Tryk på Lamellernes hældningsvinkel på siden Indstillinger for slide-up-menuen.

  2. Vælg hældningstype (A) på grundlag af den installerede motor, og tryk derefter på Bekræft:

    • 90 lamelrotation

    • 180 lamelrotation

    • Ikke understøttet

    • Persienne

    VIGTIG: Hvis jalousien installeres med en ikke-roterende lamel eller persienne, er kalibreringsprocessen afsluttet, og der skal ikke følges flere trin.
  3. Læs pop-up-meddelelsen, og tryk på Bekræft.

  4. Sørg for, at jalousien er i fuldstændig lukket tilstand, og tryk på Forbered.

  5. Vælg afkrydsningsfeltet (B), og tryk på Start.

  6. Tryk på Stop (C) for at afslutte kalibreringen.

    TIP: Du kan annullere kalibreringen ved at trykke på Nulstil.
  7. Tryk på Udført, når processen er afsluttet.


    Appen viser status for kalibreringen.
    TIP: Du kan indstille kørselstiden manuelt ved at trykke på
    Justering af varighed (D).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?