DUG_Micro Module Shades Control_LK-00

Om Quick Home Connect

Quick Home Connect er en trådløs tilslutningsløsning til Zigbee-enheder uden behov for en hub- eller smartphone-applikation. Quick Home Connect er dit udgangspunkt for trådløs boligautomation. Den udfører funktioner som f.eks. omskiftning, dæmpning og jalousistyring med den trådløse LK FUGA® Wiser kontakt med 4 knapper og batteri (herefter kaldet Wiser trådløs kontakt) via et Zigbee-netværk.

Den trådløse Wiser kontakt er en batteridrevet trådløs kontakt, der anvendes til at styre Zigbee-enheder (såsom lysdæmper, jalousi og relæ) inden for det samme Zigbee-netværk.

Begrænsninger

  • Quick Home Connect anvendes kun som en rumstyringsløsning.

  • I en 1-kanals trådløs Wiser kontakt kan du ikke kombinere lys- og jalousistyring. Med en 2-kanals trådløs Wiser kontakt kan du dog bruge den ene kanal til dæmpning/omskiftning og den anden til jalousistyring eller omvendt.

  • Løsningen understøtter ikke fjernstyring, brug af smartphone-app eller planlægningsfunktioner.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?