DUG_Exxact – Persiennstyrningsbrytare_WSE-00

Kalibrering

Jalusikontrollen levereras i ett okalibrerat tillstånd. Jalusimotorer varierar i den hastighet med vilken de öppnas och stängs (kant till kant). Därför måste man ställa in jalusins öppnings-/stängningstid i appen.
OBS:
  • Innan du använder enheten för första gången måste den kalibreras eller så kan du justera dess längd manuellt.

  • Styr inte jalusin varken manuellt eller via appen under kalibreringen för att undvika avbrott.

Jalusikalibrering


För att kalibrera körtiden manuellt:

  1. På kontrollpanelssidan för enheten trycker du på Inställningar > Varaktighet för öppning/stängning.

  2. På snabbmenyn kan du ställa in körtiden manuellt med +/- eller med skjutreglaget (A) och sedan trycka på Bekräfta.

    OBS: Om du vill ange standardkörtiden anger du hur lång tid det tar att öppna/stänga slutaren (kant till kant) helt.


För att kalibrera körtiden med appen:
  1. I Inställningar > Varaktighet för öppning/stängning trycker du på Kalibrering (B).

  2. Välj kalibreringens startpunkt (C) på snabbmenyn:
    Börja uppifrån: Jalusierna åker uppifrån och ned (stängs).
    Börja nedifrån: Jalusierna åker nedifrån och upp (öppnas).

  3. Vänta tills slutaren når sin startpunkt och tryck sedan på Start.

  4. Tryck på Klar (D) när slutaren når andra änden.


    I appen visas kalibreringsförloppet.
  5. När du är klar trycker du på Lutningskalibrering i popup-fönstret för att se slutarslatkalibrering.

Kalibrering av lutningsvinkel

Så här kalibrerar du lutningsvinkeln:

  1. På sidan Inställningar trycker du på Lamellens lutningsvinkel för snabbmenyn.

  2. Välj lutningstyp (A) baserat på installerad motor och tryck sedan på Bekräfta:

    • 90-graders lamellrotation

    • 180-graders lamellrotation

    • Stöds inte

    • Persienn

    VIKTIG: Om slutaren installeras med ett icke roterande lampa eller jalusilampa är kalibreringsprocessen klar och inga ytterligare steg behöver vidtas.
  3. Läs snabbmeddelandet och tryck på Bekräfta.

  4. Kontrollera att slutaren är helt stängd och tryck på Förbered .

  5. Markera kryssrutan (B) och tryck på Start.

  6. Tryck på Stopp (C) för att slutföra kalibreringen.

    FÖRSLAG: Du kan ta om kalibreringen genom att trycka på Reset.
  7. Klicka på Klar när processen är slutförd.


    I appen visas kalibreringsförloppet.
    FÖRSLAG: Du kan ställa in körtiden manuellt genom att band
    , justering av bandvaraktighet (D).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?