DUG_Exxact – Persiennstyrningsbrytare_WSE-00

Använda enheten manuellt

  • Tryck länge på persiennstyrningsbrytaren (> 0,5 s) för att flytta jalusin uppåt eller nedåt (A).

    • Tryck på (ʌ) för att öppna jalusin.

    • Tryck på (v) för att stänga jalusin.

  • Tryck kort (<0,5 s) för att stoppa jalusin (B).
  • För jalusi med lutningslameller: När slutaren inte rör sig trycker du kort (<0,5 s) på persiennstyrningsbrytaren för att justera lamellpositionen (C).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?