DUG_Exxact MW Push-button Dimmer_WSE-02

Laiteparin muodostaminen automaattisen skannauksen avulla

Automaattisen skannauksen avulla tehtävä laiteparin muodostus havaitsee laitteen automaattisesti, kun vastaavan laitteen virta on kytketty.
  1. Napauta Koti-sivulla +.
  2. Napauta Automaattinen skannaus > Vahvista.
  3. Salli luvat Käyttää sijaintia ja Wi-Fiä laitteen skannaukseen ja napauta Aloita skannaus.
    HUOMAUTUS: Jos käytössä on useita keskusyksiköitä, suorita vaihe 4 tai siirry vaiheeseen 5.
  4. Napauta Valitse keskusyksikkö ja valitse Wiser-keskusyksikkö liukuvalikosta.
  5. Paina painiketta lyhyesti 3 kertaa (< 0,5 s) ja odota muutama sekunti, kunnes laitehaku on valmis.
    LED vilkkuu oranssina.
    EHDOTUS: Jos haluat yhdistää useita laitteita kerralla, suorita vaihe 5 jokaisessa laitteessa ja odota muutama sekunti, jotta ne voidaan havaita.
  6. Napauta Next (A) ja valitse Painike himmennin.

  7. Kun laitteen lisäys onnistui, valitse Valmis.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?