DUG_Exxact MW Tryckdimmer_WSE-02

Parkoppla enheten med automatisk sökning

När enheten parkopplas med automatisk skanning upptäcks enheten automatiskt om den är påslagen.
  1. Gå till sidan Hem och tryck på +.
  2. Tryck på Automatisk sökning > Bekräfta.
  3. Aktivera behörigheter för Åtkomstplats och Wi-Fi för sökning av enheten och tryck på Starta sökning.
    OBS: Om du har flera Gateways går du till steg 4, annars fortsätt till steg 5.
  4. Tryck på Välj Gateway och välj Wiser Gateway på snabbmenyn.
  5. Tryck kort på den övre delen av tryckknappen tre gånger (< 0,5 s) och vänta i några sekunder tills enhetssökningen är klar.
    Lysdioden blinkar gult.
    FÖRSLAG: Om du vill parkoppla flera enheter samtidigt utför du steg 5 på varje enhet och väntar i några sekunder på att de ska identifieras.
  6. Tryck på Nästa (A) och välj tryckknappsdimmer.

  7. När enheten har lagts till trycker du på Klar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?