DUG_Exxact_SSO_WSE_00

Tietoja laitteesta

Pistorasia 1-os. Zigbee (jäljempänä Pistorasia) on yhdistetty sähköpistorasia, jonka avulla voidaan hallita ja ohjata sähkölaitteita kätevästi ja tehokkaasti. Voit hallita ja valvoa etänä kytketyn laitteen energiankulutusta.

Pistorasiassa on lämpötila- ja ylikuormitussuoja ja ‑mekanismi. Kun pistorasiaa käytetään suurella kuormituksella, mekanismi voi kytkeä pistorasian pois päältä ja siten voidaan helposti varmistaa ylikuumenemisen ja ylikuormituksen suojaus.

HUOMAUTUS:
  • Älä kytke laitteita, jotka ovat riippuvaisia jatkuvasta virransyötöstä

  • Älä sekoita erilaisia kuormatyyppejä ohjatussa pistorasiassa

  • Älä käytä jatkojohtoja ohjatussa pistorasiassa

  • Älä käytä sähköajoneuvojen lataukseen

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?