DUG_Exxact_SSO_WSE_00

Om enheten

1-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat (nedan kallat uttag) är ett anslutet eluttag som utformats för att hantera och styra elektriska enheter på ett bekvämt och effektivt sätt. Du kan fjärrstyra och övervaka energiförbrukningen för den anslutna belastningen.

Vägguttaget är utrustat med ett skydd mot temperatur och överbelastning samt en mekanism. När vägguttaget används med en hög belastning kan mekanismen stänga av uttaget, vilket bidrar till att säkerställa överhettnings- och överbelastningsskydd.

OBS:
  • Anslut inga enheter som är beroende av en fast strömförsörjning

  • Blanda inte olika lasttyper i det styrda uttaget

  • Använd inte flervägsuttag i det styrda uttaget

  • Använd inte för laddning av elbilar

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?