DUG_SysM/SysD_SSO_03

Emparejamiento del dispositivo con el escaneo automático

Al emparejar el dispositivo con el escaneo automático, se detecta automáticamente el dispositivo cuando se active el dispositivo correspondiente.
Para emparejar el dispositivo:
  1. En la página Inicio, toque +.
  2. Toque Escaneo automático y Confirmar.
  3. Si se dispone de varias Gateways, proceda con el paso 4 o el paso 5.
  4. Toque Seleccionar Hub y seleccione el Wiser Hub en el menú deslizable.
  5. Pulse brevemente el pulsador 3 veces (<0,5 s).
    NOTA:
    • El LED parpadea en color ámbar.

    • Espere unos segundos hasta que finalice la búsqueda del dispositivo.

    SUGERENCIA: Si desea emparejar varios dispositivos a la vez, realice el paso 5 en cada dispositivo y espere unos segundos.
  6. Toque Siguiente (A) y seleccione Toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A.

  7. Cuando el dispositivo se haya añadido correctamente, toque Listo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?