DUG_Unica Regulador de pulsador_WSE-03

Reinicio del dispositivo

Puede restablecer manualmente el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica.
  • Pulse brevemente 3 veces (<0,5 s) y, a continuación, manténgalo pulsado una vez (>10 s).

  • El LED parpadea en rojo después de 10 s y, a continuación, suelte el botón.

  • El LED deja de parpadear cuando se reinicia correctamente el dispositivo.

  • El regulador de pulsador se reinicia y parpadea en verde durante unos segundos.

NOTA: Tras el restablecimiento, el LED se vuelve de color ámbar, lo que indica que está preparado para el emparejamiento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?