DUG_Unica Кнопочный диммер_WSE-02

Сброс устройства

Устройство можно вручную сбросить на заводские настройки.
Для сброса устройства:
  1. Коротко нажмите кнопку 3 раза (< 0,5 с), а затем дважды (>10 с) нажмите кнопку.
  2. Отпустить кнопку через 10 с, когда светодиод начинает мигать красным цветом.
    После успешного сброса устройства светодиод перестает мигать.
  3. Происходит перезапуск диммера датчика движения, и светодиод мигает зеленым цветом в течение нескольких секунд.
    Примечание: После сброса светодиод становится желтым, указывая на то, что он готов к сопряжению.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?