DUG_Micro modul fényerőszabályzó_WSE-02

Automatizáció létrehozása

Az automatizálás lehetővé teszi több olyan művelet csoportosítását, amelyekre általában együtt, automatikusan vagy ütemezett időpontban kerül sor. A Wiser alkalmazás segítségével saját igényei szerint hozhat létre automatizálásokat.
Automatizáció létrehozása:
  1. Az Otthon oldalon koppintson a .
  2. Lépjen az Automatizálás > + pontra, és hozzon létre automatizálást.
  3. Koppintson a Név szerkesztése (A) lehetőségre, írja be az automatizáció nevét, és koppintson a Mentés gombra.
    TIPP: Az automatizálást jelző borítóképet koppintással lehet kiválasztani .

  4. Valamelyik feltételtípus (B) kiválasztásához koppintson a Bármelyik feltétel teljesül a Bármely feltétel teljesül opcióra:
    • Minden feltétel teljesítve - Az automatizáció akkor lép működésbe, amikor minden feltétel teljesül.
    • Bármelyik feltétel teljesítve - Az automatizálás akkor lép működésbe, ha legalább egy feltétel teljesül.

  5. Koppintson a Feltétel hozzáadása opcióra a legördülő menü megnyitásához.
  6. A Feltétel hozzáadása menüben a következő vagy valamennyi opciót választhatja (C):
    • Időjárásváltozás esetén - Válassza ki a különböző időjárás-beállításokat
    • Ütemezés - Állítsa be a napot és az időt
    • Az eszköz állapotának változásakor - Válassza ki az eszközt és annak funkcióját
    MEGJEGYZÉS: Egy vagy több feltételt hozzáadhat a következővel: .

  7. Koppintson az Eszköz állapotának változásakor > Mikromodul fényerőszabályzó elemre, és válassza ki vagy mindkét funkciót:
    • Fényerőszabályozó - Kapcsolja be/ki a fényerő-szabályozót (D).
    • Fényerő - Állítsa be a fényerő szintjét (E).

  8. Koppintson a Feladat hozzáadása opcióra a legördülő menü megnyitásához.
  9. A Művelet hozzáadása menüben az alábbi lehetőségek közül választhat (F):
    • Indítsa el az eszközt - Válassza ki az aktiválni kívánt eszközöket.
    • Pillanat vagy Automatizálás - Válassza ki azt a pillanatot, amelyet be szeretne kapcsolni, vagy válassza ki az engedélyezni vagy letiltani kívánt automatizálást.
    • Értesítés küldése - Értesítés bekapcsolása az automatizálásról.
    • Késleltetés - Állítson be késleltetési időt.
    MEGJEGYZÉS: Egy vagy több műveletet a következővel vehet fel: .

  10. Koppintson a Működési időtartam opcióra az automatizáció időtartományának beállításához. Az alábbi (G) lehetőségek közül választhat:
    • Egész napos - 24 órás
    • Nappal - Napkeltétől napnyugtáig
    • Éjszaka - Napnyugtától napkeltéig
    • Egyéni - A felhasználó által megadott időszak

  11. Miután beállította az összes műveletet és feltételt, koppintson a Mentés gombra.
    Az automatizáció a mentés után az Automatizációk fülön látható. Az automatizációt kapcsológombjára koppintva engedélyezheti.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?