DUG_Micro modul fényerőszabályzó_WSE-02

Ütemezés beállítása

Az eszközök teljes mértékben vezérelhetők ütemezéssel. Az ütemezés beállítása után az eszközök adott időpontban működnek.
Ütemezés létrehozása:
  1. A Kezdőlap oldalon koppintson a Minden eszköz > Fényerő-szabályozó mikromodul opcióra.
  2. Egy ütemezés hozzáadásához koppintson az Ütemezés > Ütemezés hozzáadása opcióra.
  3. Az Ütemezés hozzáadása menüben állítsa be az időt (A).
    MEGJEGYZÉS: Az ütemezés az eszköz helyének időzónája szerint működik.
  4. Koppintson az Ismétlés (B) gombra az ütemezésben beállítandó napok kiválasztásához.
  5. Koppintson a Megjegyzés (C) opcióra, írja be a megjegyzést, majd koppintson a Jóváhagyás gombra.
  6. Koppintson a (D) billenőkapcsolóra az Értesítés bekapcsolásához. Az alkalmazás értesítést küld, hogy az ütemezett feladat végrehajtásra kerül az ütemezés időpontjában.
  7. A csúszósínen keresztül állítsa be a fényerő (E) beállításait.

  8. Koppintson a Mentés gombra
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?