DUG_ Micro Module Light Switch_WSE-02

Az eszköz tesztelése

A mikromodul használata előtt kézzel tesztelje azt, és győződjön meg róla, hogy működik, amikor az eszközökhöz van csatlakoztatva.
FIGYELMEZTETÉS!
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
  • Tartsa be a feszültség alatt levő alkatrészeken való munkavégzésre vonatkozó szabályokat.
  • Az eszközgombokat csak olyan szigetelt segédberendezéssel szabad működtetni, amely megfelel az EN 60900 követelményeinek.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez, illetve a berendezés károsodásához vezethet.

Nyomja meg röviden a tesztgombot egyszer, és a csatlakoztatott eszköz be-/kikapcsol.


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?