DUG_ Micro Module Light Switch_WSE-02

Testa enheten

Innan du använder puckmodulen ska du manuellt testa puckmodulen och se till att den fungerar när den är ansluten till enheterna.

VARNING
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
  • Följ bestämmelserna för arbete på spänningssatta delar.
  • Manövrera alltid enhetsknapparna med isolerad extrautrustning/verktyg som uppfyller kraven i EN 60900.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.

Tryck kort på testtryckknappen en gång, den anslutna enheten slås på/av.


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?