DUG_ Micro Module Light Switch_WSE-02

Изменение местоположения устройства

Расположение устройства можно изменить с помощью приложения Wiser.
  1. На странице Home выберите устройство, для которого необходимо изменить местоположение.
  2. В правом верхнем углу экрана нажмите .
  3. Нажмите кнопку редактирования рядом с именем устройства.
  4. Tap Location .
  5. Выберите нужное местоположение из списка (A) и нажмите кнопку Сохранить.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?