DUG_ Micro Module Light Switch_WSE-02

Об устройстве

Wiser микромодуль релейного выключателя (далее называемый «модуль») объединяет удобные функции умного выключателя с функциями обычного механического кнопочного выключателя. Он преобразует обычный выключатель в подключенное устройство, которым можно управлять с помощью выключателя или через приложение Wiser. Он позволяет переключать омическую, индуктивную или емкостную нагрузку.
Примечание: не использовать для управления устройствами, зависящими от источника постоянного питания.

Дополнительные функции:

  • дистанционное управление с максимум 10 механическими кнопочными выключателями;

  • настройка временного плана.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?