DUG_AC_Smoke riasztás_WSE-00

Eszközök összekapcsolása Wiser Központi

A füstriasztók (készülékek) rádiófrekvenciás csatlakozásokon keresztül közvetlenül, a Wiser Gateway hálózat nélkül is csatlakoztathatók egymáshoz.

FONTOS: Kapcsolja a tápkapcsolót ON (BE) állásba az összes készüléken állásban van.
  1. Azonosítson egy eszközt és jelölje meg a mellékelt címkével. Más eszközök SecondarySlave .

  2. Nyomja meg röviden a Test/Némítás gombot 3-szor 2 másodpercen belül az elsődleges eszközön.


    A készenléti LED párosítási üzemmódban 30 másodpercre bekapcsol.

  3. Azonosítson egy készüléket, és nyomja meg röviden a Test/Hush gombot 3-szor 2 másodpercen belül.


    A készenléti LED 3-szor villog az és a másodlagos eszközökön egyaránt, jelezve a sikeres rádiófrekvenciás kapcsolatot. Ezután az elsődleges készüléken a készenléti LED ismét 30 másodpercre bekapcsol

Ismételje meg a 3. lépést az összes Csatlakoztatott eszközön.

MEGJEGYZÉS: A párosítási üzemmódból való kilépéshez nyomja meg röviden (< 0,5 mp) a Test/Hush gombot 3-szor az készüléken. A készenléti LED kikapcsol, jelezve, hogy az eszköz nem párosítási üzemmódban van.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?