Az eszköz tesztelése
A készülék teszt üzemmódja segít a készülék megfelelő működésének biztosításában. Ajánlatos a készüléket havonta egyszer tesztelni. Ha a készüléket mobil otthonba telepítették, javasolt a készüléket hetente és minden utazás előtt tesztelni.
Az egyedi eszköz tesztelése
Nyomja meg a Test/Hush gombot minden készüléken 3 másodpercnél hosszabb ideig, amíg meg nem szólal a riasztás. Ha a tesztriasztás nem szólal meg, akkor a készülék nincs csatlakoztatva a tápegységhez.
Az összekapcsolt eszköz(ök) tesztelése
Egy összekapcsolt hálózatban az összes eszköz egy művelettel egyszerre tesztelhető.
-
Válasszon ki egy összekapcsolt eszközt.
-
Nyomja le és tartsa lenyomva a Teszt/Némítás gombot 18 mp tovább, amíg az összes csatlakoztatott eszköz riasztása ki nem alszik.
Ha az összekapcsolt eszközökön nem aktivált riasztás, győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli összeköttetés beállítása megfelelő. Az egyes készülékek közötti távolság is a specifikációban megadott érték.